主题中讨论的其他器件: UCC27714
大家好、
我的客户希望使用 UCC256303实现3kW 输出。
请提供详细的连接 cct. UCC256303和 UCC27714之间的差异。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户尝试过、但超过2kW 时、它不能正常工作、噪声或负电压。
这是因为、我想使用4 x MOSFET。 两个 SiC 40m Ω 更好。
请告诉我相关连接、例如、
UCC256303 +两 个 UCC5310MC 驱动器->两个40m Ω SiC
我的客户 已隔离+/-电压 cct。 UCC5310MC 输出的输出。
我的客户想要另一个700V 直流输入 输出 4kW 60V 计划。
是否有任何方法可将 UCC256303与总线电压700VDC 配合使用?
在这种情况下、可以使用耗尽模式小型 FET?
如果是、请给我推荐的 cct.
谢谢你。
大家好、Doi-San、
1.如何将 UCC256303连接到两个 UCC5310MC。 (如果您可以使用非隔离式栅极驱动器、我认为这也是可以的)
低侧:
UCC256303 LO 连接到 UCC5310MC IN+
UCC256303 GND 连接到 UCC5310MC GND1
UCC256303 RVCC 连接到 UCC5310MC Vcc1
UCC5310MC GND1连接到 UCC5310MC Vee2
UCC5310MC Vcc2连接到 UCC5310MC Vcc1
高侧 :
UCC256303 HO 连接到 UCC5310MC IN+
UCC256303 HS 连接到 UCC5310MC GND1
UCC256303 HB 连接到 UCC5310MC Vcc1
UCC5310MC GND1连接到 UCC5310MC Vee2
UCC5310MC Vcc2连接到 UCC5310MC Vcc1
UCC256303是否可用于总线电压700VDC?
这是可能的、但需要一些 额外的电路。
HB (HS)的最大电压为640V。 因此 HS 引脚无法直接连接到开关节点。 高压电阻分压器可用于将开关节点电压缩放到50V 以下。
HB 引脚不能由自举二极管供电、而是需要由隔离式电源供电。
还需要隔离式栅极驱动器。 以 UCC5310MC 为例、连接(高侧) 为:
UCC256303 HO 连接到 UCC5310MC IN+
UCC256303 HS 连接到 UCC5310MC GND1、还连接到开关节点的电阻分压器的中点
UCC256303 HB 连接到 UCC5310MC Vcc1、还连接到隔离式电源输出
UCC5310MC Vee2连接到开关节点
UCC5310MC Vcc2连接到另一个隔离式电源输出
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Yalong
大家好、Doi-San、
很抱歉耽误你的答复。
脉冲振幅应大于? 五.
建议 对电阻器进行分压、 使 HS 引脚的峰值电压介于50V 和100V 之间
2. HS 底部到 UCC25603 GND (或低侧 FET 源极)的最大阻抗。
直流电压为160V 时 HS 节点的泄漏电流为2.5uA、直流电压为640V 时 HS 节点的泄漏电流为4uA。 您可以使用此选项来选择电阻分压器值。
此致、
Yalong