This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:3kW 输出使用如何连接到 UCC27714

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649994/ucc256303-3kw-output-use-how-to-connect-to-ucc27714

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC27714

大家好、

我的客户希望使用 UCC256303实现3kW 输出。

请提供详细的连接 cct. UCC256303和 UCC27714之间的差异。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    我已要求 UCC256303的系统工程师帮助回答您的问题。 我认为可能存在问题、因为 UCC25630需要感测开关节点电压以实现自适应时序。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您需要进行以下连接:
    UCC25630 LO 至 UCC27714 LI
    UCC25630 GND 至 UCC27714 VSS
    UCC25630 HO 和 HS 到栅极变压器初级侧、次级侧连接到 UCC27714 HI 和 VSS
    UCC25630 HS 到 UCC27714 HS、两者均连接到开关节点

    此致、
    Yalong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yalon-San、

    您是说需要额外的驱动变压器吗?

    什么是匝数比 pri。 与秒间的关系 ?

    是否有其他解决方案可减小布板空间?

    此致、

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    是的。 您将需要一个额外的驱动变压器。 原因是 UCC25630需要检测开关节点以实现自适应死区时间功能。 HO 将为高电压、因此无法直接连接到 UCC27714中的 HI。 匝数比为1将正常。 这看起来是此应用最简单的方法。
    此致、

    Yalong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yalon-San、

    另一个连接。
    对吗?
    UCC25630 RVCC 至 UCC27714 VDD 直接连接、无需电阻器。

    此致、
    H.DOI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    是的。 UCC25630 RVCC 可直接连接到 UCC27714 VDD。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Yalong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的客户尝试过、但超过2kW 时、它不能正常工作、噪声或负电压。

    这是因为、我想使用4 x MOSFET。   两个 SiC 40m Ω 更好。

    请告诉我相关连接、例如、

    UCC256303 +两 个 UCC5310MC 驱动器->两个40m Ω SiC

    我的客户 已隔离+/-电压 cct。 UCC5310MC 输出的输出。

     我的客户想要另一个700V 直流输入  输出 4kW 60V 计划。

      是否有任何方法可将 UCC256303与总线电压700VDC 配合使用?

    在这种情况下、可以使用耗尽模式小型 FET?

    如果是、请给我推荐的 cct.  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    1.如何将 UCC256303连接到两个 UCC5310MC。 (如果您可以使用非隔离式栅极驱动器、我认为这也是可以的)

    低侧:

    UCC256303 LO 连接到 UCC5310MC IN+

    UCC256303 GND 连接到 UCC5310MC GND1

    UCC256303 RVCC 连接到 UCC5310MC Vcc1

    UCC5310MC GND1连接到 UCC5310MC Vee2

    UCC5310MC Vcc2连接到 UCC5310MC Vcc1

    高侧 :

    UCC256303 HO 连接到 UCC5310MC IN+

    UCC256303 HS 连接到 UCC5310MC GND1

    UCC256303 HB 连接到 UCC5310MC Vcc1

    UCC5310MC GND1连接到 UCC5310MC Vee2

    UCC5310MC Vcc2连接到 UCC5310MC Vcc1

    UCC256303是否可用于总线电压700VDC?

    这是可能的、但需要一些 额外的电路。

    HB (HS)的最大电压为640V。 因此 HS 引脚无法直接连接到开关节点。 高压电阻分压器可用于将开关节点电压缩放到50V 以下。

    HB 引脚不能由自举二极管供电、而是需要由隔离式电源供电。

    还需要隔离式栅极驱动器。  以 UCC5310MC 为例、连接(高侧) 为:

    UCC256303 HO 连接到 UCC5310MC IN+

    UCC256303 HS 连接到 UCC5310MC GND1、还连接到开关节点的电阻分压器的中点

    UCC256303 HB 连接到 UCC5310MC Vcc1、还连接到隔离式电源输出

    UCC5310MC Vee2连接到开关节点

    UCC5310MC Vcc2连接到另一个隔离式电源输出

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Yalong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yalon-San、

    感谢你的建议。

    直流电压为 DC700V
    我知道 UCC25603的高侧需要另一个隔离式电源。
    对于开关节点电阻器拆分的 UCC25603 HS、我还有两个问题。
    脉冲振幅应大于? 五.
    2. HS 底部到 UCC25603 GND (或低侧 FET 源极)的最大阻抗。

    此致、
    H.DOI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊-圣

    让我与我们的设计人员核实一下、我会再给您回复。

    此致、

    Yalong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yalon-San、

    感谢您的支持。

    您何时可以提出建议?

    如果您没有回答、客户将在几天内停止评估。

    此致、

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、

    很抱歉耽误你的答复。

    脉冲振幅应大于? 五.

    建议 对电阻器进行分压、 使 HS 引脚的峰值电压介于50V 和100V 之间


    2. HS 底部到 UCC25603 GND (或低侧 FET 源极)的最大阻抗。

    直流电压为160V 时 HS 节点的泄漏电流为2.5uA、直流电压为640V 时 HS 节点的泄漏电流为4uA。 您可以使用此选项来选择电阻分压器值。

    此致、

    Yalong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yalon-San、

    我认为峰值电压应介于500V 至600V 之间。
    当上部电阻值较大时、上部电阻器和下部电阻器的并联杂散电容之间会出现 CR 延迟。
    上侧的电阻值越小越好。

    你怎么看?

    此致、
    H.DOI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜伊-圣

    峰值电压范围为500V 至600V 是可以的。 就延时时间而言、较小的上电阻器会使延迟时间更短、这是正确的。 其重要性取决于寄生电容的大小。

    但是、我建议峰值电压介于50V 至100V 之间的原因是、用于自适应死区时间控制的压摆率检测器更适合较小的 HS 节点电压。

    此致、

    Yalong