This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:PWM 和 PFM 的纹波电压

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664467/tlv62084a-ripple-voltage-of-pwm-and-pfm

器件型号:TLV62084A

您好!

我的客户对 TLV62084A 有疑问。

PFM 时的纹波电压是否低于 PWM 时的纹波电压?

它们比较了数据表中的图11和图12。
在图12 (PFM)中、纹波电压较低。

可以确认吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayumi、

    是的、对于获得这些曲线并显示在数据表中的特定应用案例、PFM 和 PWM 纹波是相当的。 顺便说一下、这并不是适用于每个运行条件和无源器件组合的通用规则。 您应该评估您的具体案例。