This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303纹波噪声

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663272/ucc256303-ucc256303-ripple-noise

器件型号:UCC256303

您好!

我的客户 尝试通过600W (12V/50A)输出降低纹波噪声、他们发现纹波噪声高达194mV。

他们尝试增加输出电容器、但似乎没有得到很大的改善。 是否有改善 UCC256303纹波噪声的建议?

谢谢、此致

周德熙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    感谢您的提问。

    如果输出电容器的值与纹波分量无关、我想知道输出电容器的 ESR 值是多少。 通常、使用具有较小 ESR 的另一个电容器将显著降低纹波。
    此外、我想知道您是否在设计中使用 SR、因为纹波看起来像纹波、而控制器都以200kHz 的频率进行开关、这表明 SR 可能出现错误行为。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PSG-Type.pdfHi区域、

    请查找随附的是电容规格。 请告诉我们您的意见,谢谢。

    此致

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    对我来说、电容器的选择看起来很好。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、
    感谢确认、客户正在将 UCC256303用于 LLC 控制器。
    是否有减少纹波噪声的建议?
    谢谢、此致
    周德熙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    UCC256303是同一系列控制器、请按照 LLC 输出电容纹波的数据表计算结果进行操作。 ESR 额定值小于19m Ω 的电容器应确保其设计中具有低纹波。

    此致、

    区域