主题中讨论的其他器件: TPS54560、
尊敬的 TI:
我将 TPS2378与 TPS54560配对、以实现5V@4A 的输出。 目前、我已尝试根据以下原理图使用 TPS2378EVM-105与 TPS5460配对、并发现一些发热问题。
PSE 的输入、以向 TPS54560供电。
在此连接过程 中、当我以5V@250mA 的电流启动负载时、TPS2378的热量在几秒钟内增加到100摄氏度。
1) 1)您能否帮助告知我当前的 TPS2378设计应纠正什么?
2) 2)导致 TPS2378温度在几秒钟内上升的原因是什么?
3) 3) TPS2378能够支持的 Iout (max)是多少? 因为它达到>100摄氏度、而我的负载电流仅为250mA。