This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:发生过热问题。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378EVM-105, TPS54560, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652468/tps2378-heat-issues-occured

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: TPS54560

尊敬的 TI:

我将 TPS2378与 TPS54560配对、以实现5V@4A 的输出。 目前、我已尝试根据以下原理图使用 TPS2378EVM-105与 TPS5460配对、并发现一些发热问题。

PSE 的输入、以向 TPS54560供电。

在此连接过程 中、当我以5V@250mA 的电流启动负载时、TPS2378的热量在几秒钟内增加到100摄氏度。

1) 1)您能否帮助告知我当前的 TPS2378设计应纠正什么?

2) 2)导致 TPS2378温度在几秒钟内上升的原因是什么?

3) 3) TPS2378能够支持的 Iout (max)是多少? 因为它达到>100摄氏度、而我的负载电流仅为250mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Incog:

    100uF 大容量电容可能太大、尤其是当直流/直流转换器从充电中拉出一些电流时。 请注意、根据标准、PSE 必须尝试在特定时间为该大容量电容器充电。 这就是为什么在 PSE 首次施加电源时的前80ms 内、PD 的负载(DCDC 转换器)不应拉电流的原因。

    要对此进行测试、您可以在插入时尝试禁用直流/直流转换器。 然后、您可以尝试开始降低 PD 的输出大容量电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    我想检查如何确定大容量电容值? 尝试从数据表中进行检查、但找不到推荐的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、对于该功率级别、它将为47uF。 但是、我看到过、过去使用的是100 μ F。 但是、您必须确保没有负载电流(如直流/直流转换器)从大容量电容器吸收电流、这会导致大容量电容器 在启动期间充电速度变慢。  这可能会在 PD   浪涌期间使 IC 升温。 因此、根据 IEEE802.3bt 标准、PD 不应在启动期间增加特定的负载电流(~80ms)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、

    谢谢。

    在10秒的电流负载下温度达到>90°C 后、我已将 Cbulk 更改为47uF。 它只是略有改进。 您能帮助告知下一步是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Incog:

    似乎有负载 PD 输出的情况、PD 无法为大容量电容器完全充电。 转换器的输出端是否有负载? 如果是、您能否在无负载的情况下尝试? 如果没有、您可以尝试卸下转换器 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是为了查看 PD IC 是否可以脱离浪涌。 并指出我们应该重点关注负载还是 PD IC 设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Incog:

    似乎拒绝了此答案、您是否检查了 PD 是否始终处于浪涌状态(由于 VDD-RTN 之间短路或负载)?  RTN-VSS 是否曾达到~0V?

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Incog、

    我想办理入住手续、因为我们一周没有收到您的回复。

    请告诉我们、我们是否可以做任何其他事情来提供帮助...否则、我们将假定此线程已解决。

    感谢您关注 TI 的 PoE 产品、