This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:剩余的电池组容量从10%突然下降到0%

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650888/bq40z50-r1-remaining-pack-capacity-suddenly-drops-from-10-to-0

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50GPCRA0

在 ChemID 为0x1574的4节 BQ40Z50-R1 4S 实施中观察到以下情况。 在大约4C 的放电过程中、监测计报告的剩余电量突然从大约10%下降到0。 同时、完整的充电容量也下降了约10%。 电池现在报告的完整充电容量为2084mAh (在充满电和几天空闲时间之后)。 因此、容量突然下降似乎异常。

电压 温度摄氏度 容量(mAh)
时间 电流 电池组 电池芯1 电池芯2 电池芯3 电池4. 电池 充满电 剩余
789.5. -7.969 14.134. 3.531 3.539. 3.538 3.526. 56.45. 2067 209.
790.5 -8.236 14.125. 3.53. 3.537 3.534 3.525 56.55 2067 207.
791.5 -8.082 14.128. 3.529 3.535 3.537 3.527. 56.55 2067 205.
792.5 -8.064 14.128. 3.529 3.536 3.536 3.527. 56.65 2067 203.
793.5 -8.085 14.12. 3.527. 3.533 3.534 3.526. 56.75 1868 0
794.5 -7.896 14.123. 3.524 3.535 3.536 3.528 56.85. 1868 0
795.5 -8.553. 14.071. 3.514 3.521 3.53. 3.513. 56.85. 1868 0
796.5 -8.315 14.11. 3.524 3.533 3.532 3.522 56.85. 1868 0

BQ40Z50的预期行为是不是?

是否有办法避免这种情况发生?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    只需确认:您在15分钟内将电池完全放电?

    这是您的常见负载分布吗?

    如果是、请将您的负载曲线与 GPCRA0工具一起使用、以创建和利用更新的监测参数。 该工具可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/GPCRA0

    可以在此处找到 GPCRA0工具的用户指南。

    上述假设 ChemID 正确、器件在室温下运行。 如果更新的监测参数未导致明显改进、下一步将是调查 ChemID。

    请告诉我更新的监测参数是否可以解决该问题。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在环境室温下、15分钟内完全放电(当然、如上述数据中所示、电池自热)。 这是典型的负载分布。 我将介绍 GPCRA0、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    您能否确认 ManufacturerAccess()命令0x06返回的 ChemID 是否采用二进制编码小数? 换句话说、当它返回0x1574时、即 ChemID 1574、而不是 ChemID 5492? 只需进行两次检查。
    谢谢、Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    ChemID 通篇为十六进制。  我们不会将值转换为十进制。

    此致、

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一份完整组装的套装库存、展示了这一问题。 我想用 GPCRA0工具生成的监测参数来更新它们。 该电池组具有可执行以下过程的 MCU:

    1. 松开压力表
    2. 向  电池发送 ManufacturerAccess 0x0021 Gauging()命令以禁用监测
    3. 验证 Mfg Status Init[Gauge _EN]= 0
    4. 仅为更改 的电量监测   和 Ra 表参数写入数据闪存值
    5. 发送 ManufacturerAccess 0x0041 DeviceReset()命令
    6. 向   电池发送 ManufacturerAccess 0x0021 Gauging()命令以启用监测
    7. 验证 Mfg Status Init[gauge _EN]= 1
    8. 密封表

    这是更新已制造、完全组装的电池组上的 Ra 表和监测参数的正确程序吗? 如果没有、您能否建议正确的程序?

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    这些步骤应该起作用。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、只是想快速更新一下- GPCRA0过程和更新过程似乎都运行得很好。 感谢您的帮助!