请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2611 您好!
LM2611在内部添加了斜率补偿,数据表显示“使用10至22uH”。 这是针对耦合电感器还是非耦合电感器(客户将使用耦合电感器)? 对于22uH 耦合电感器、电感器纹波电流在12Vin、-15Vout、200mA out–100mA pk-pk 时非常高。
是否可以进行任何调整以适应更高的电感器值?
谢谢!
Ryan B.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.