This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:选择电感器值

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651988/lm2611-selecting-inductor-values

器件型号:LM2611

您好!

LM2611在内部添加了斜率补偿,数据表显示“使用10至22uH”。  这是针对耦合电感器还是非耦合电感器(客户将使用耦合电感器)?  对于22uH 耦合电感器、电感器纹波电流在12Vin、-15Vout、200mA out–100mA pk-pk 时非常高。

是否可以进行任何调整以适应更高的电感器值?

谢谢!

Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该要求也应适用于耦合电感器。 要获得更高的电感、只需小心检查整个工作范围内的稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Youhao、

    我认为,我仍需要对这一议题作出澄清。 我一直在使用 TI 的功率级设计器工具、我已经确认、使用22uH 耦合电感器会产生与44uH 单电感器相同的输入/输出电流纹波量。 这让我认为、如果我使用22uH 耦合与22uH 单通道、器件将不会"看到"相同的电感。

    如果我使用22uH 耦合电感器、我是否会超过10uH-22uH 指南、因为它的运行方式看起来像是放置了44uH 单电感器? 还是反之亦然?

    我希望这是有道理的、如果您对我有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    您是否可以对我之前的帖子提供任何澄清? 我希望确保客户获得准确的信息、以便他们可以使用此器件进行设计。

    此致、
    Ryan B.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    很抱歉、这被忽略了。 如果几天后您没有收到回复、您可以随时给我发电子邮件。

    耦合电感器在两个电感器之间只有磁通链、但每个电感器仍将被视为其面值、在本例中为22uH。

    谢谢、
    Youhao