This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:PACK+电压

Guru**** 2553760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650113/bq28z610-pack-voltage

器件型号:BQ28Z610

你(们)好,先生  

我们测量 P+到 P-的电压、并将具有以下波形(仅限电池组、P1上没有连接任何系统)

单节电池组的最大电压为5.93V

1.我是否可以知道这是正常情况?

2.如果 VC1和 VC2直接连接,我是否需要关注?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    在1S 模式下运行 bq28z610时、VC1和 VC2应如您所做的那样短接。

    您是否已将电池组配置为1S 操作? 默认情况下、监测计设置为2S 运行。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan Kahler、

    我们在1S 模式下运行 bq28z610、VC1和 VC2应短接、这是安全设计吗? 谢谢!

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如图 EVM 用户指南的第2和第20节、请短接1P 和2P 以进行单节电池操作。 电池将放置在1N 和1P 之间。

    EVM 设计中的 VC1和 VC2上都有外部 RC 滤波器、以及数据表图21中2节串联电池配置的典型应用实现。

    请注意:此器件有两个电源输入- PACK 和 VC2。

    有关这些设计的更多信息、请参阅:
    EVM 用户指南可在以下位置找到: www.ti.com/.../sluube3.pdf
    数据表可在以下位置找到: www.ti.com/.../bq28z610.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kahler、您好!

           正如您所说的 VC2是电源、VC2电压精度有问题、积分 ADC 电压小于电芯电压、损耗电压为 IC 电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kahler

    下面是 pass pack 和 NG pack 数据  

    当 NG 电池组充满电时,PACK+(低于 D 点)的蓝色波形低于5.7V  

    但导通电池组不会具有这种5.7V 电压  

    我测量的 Vdsg 电压是相同的9.2V~9.5V  

    您对此问题有什么想法吗?

     

    e2e.ti.com/.../BQ28Z610-Register-Pass-and-NG.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您在较高电压下指向的 FET 是反向保护 FET。 在您的充电器反向连接之前、不会触发这种情况。 EVM 或电路板可能已损坏。 否则、您的电路看起来正常。