This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC25630x 设计计算器中的 L (N)

Guru**** 2564260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662667/ucc256304-l-n-in-ucc25630x-design-calculator

器件型号:UCC256304

在 UCC25630x 设计计算器中 、Ln 和 QE (线路56和57)为13.5。 默认值为13.5和0.15。

您能告诉我 Ln 的含义和功能吗?

如果 我将其设置为2~10、它是可以的吗?  该电路的性能会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhun:

    LN 是磁化电感和谐振电感之间的比率。 您需要确保为功率级选择的 Ln 和 QE 值为您提供足够的增益以提供满负载功率。

    在计算器中、蓝色曲线表示所选 Ln 和 QE 的最终增益曲线。 您需要确保为 Ln 和 QE 选择的任何值都至少会导致增益曲线的一部分高于橙色线 mg (max)。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    只需让位于橙色线之上的增益曲线是可以的吗?
    如果 Ln 过低、增益曲线看起来会更低。
    如果 Ln 过高、将会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhun:

    LLC 功率级的增益通常更高、需要更高的循环电流、这会降低您的效率。 通常、您希望功率级具有足够的增益以在整个工作范围内保持调节、但不希望在效率受到影响的情况下获得过多的增益。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    如果我有一个输入为220V AC 的型号,输出为19V8A,
    在本例中,您能否说明 Ln 的近似值范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhun:

    通常、一个好的开始位置是 Ln = 5至10且 QE ~ 0.25、并从该位置迭代以获得所需的增益和工作频率范围。 这与其说是硬性限制、不如说是指导原则、并不意味着超出此范围的 Ln 和 QE 值是不正确的。

    此致、

    本·洛夫