This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43350-Q1:电流限制感测电压

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43350-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650048/tps43350-q1-current-limit-sense-voltage

器件型号:TPS43350-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS43350-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-输入电压为10V 和输入电压为16V 时、是否存在电流限制与占空比特性曲线
Vsense 在每个占空比上的变化量是多少? 根据数据表、低占空比下的变化为+/-20%。 他们希望在高占空比时知道它。

它们的情况包括高占空比。 所以他们需要这些信息。

 VIN=10至16V
 Vout=8V
 Iout=2A

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo、

    Vin=10V 的曲线图将介于8和12V 之间、如图所示。

    我无法说出 Vin=16V 时的图、只是它将低于 Vin=12V 线路。 通常在器件特性描述期间使用实际器件记录这些图。 因此、我们可能无法立即提供其他数据来回答您的问题。

    TPS43350-Q1器件专家已被分配到此主题、并将能够确认 Vin=16V 时是否存在其他数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tateo、

    正如 Brian 所建议的、我们没有针对16V 的显式数据。

    该器件会将电流限制在75mV (减去斜率补偿)、从而提供您所需的保护。

    客户必须使用裕度进行设计。在这里、他们需要考虑容差并选择一个过小的电阻器、以避免电流限制在过低的水平、 但是、请选择其他组件、以便它们能够传导最坏情况(最高)的电流、直到电流限制生效。


    另请参阅数据表中的示例:

    我们提供了一个计算工具、可帮助您选择组件(但用作起点、需要在客户设计中进行评估):

    TPS4333x-Q1、TPS4335x-Q1开关模式电源组件计算工具 

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 它们测量了 EVM Vout B 的电流限制。请参阅下图。 他们希望确保电流限制的行为。 您能确认这些问题吗?

    1、此图中的哪个点会启动电流限制行为(Vsense / Rsense)?
    2.为什么电流会随着输出电压的降低而增加?
    3、这是折返电流限制行为吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、抱歉再次打扰你。 它们通过自己的电路板测量负载电流。 因此、他们发现2块电路板之间的电流限制变化很大。 我们了解必须估算 Vsense 的25%变化。 但是、您能确认这些问题吗?

    -它们在每个电路板上测量了 COMP 电压。 当 COMP 电压达到约1.55V 钳位电压时、IC 似乎开始执行电流限制行为。 COMP 电压和 Vsense 之间是否存在任何关系?
    -如果 COMP 电压与 Vsense 相关,他们希望防止 COMP 电压的变化。 是否有任何解决方案?
    他们认为有很大的变化,即使他们只测量了2块电路板。 您认为这是 IC 的典型性能吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    是的、Vsense 和 COMP 之间确实存在关系、请参阅数据表第11页的图6:

    这也说明了~1.55V 时的钳位。

    这是电流模式架构的一部分、无法更改!

    电流限制的变化确实很大、我建议他们仔细检查 其感应电阻器的值和连接(包括焊点)。 此外、请让他们检查电感器的电流额定值:如果电感器被驱动为饱和状态、纹波将显著增加、并且可能导致 平均电流较低时的峰值限制。 绘制一个显示 Vout、Comp 和电感器电流的图会有所帮助(特别是通过连接到从电感器到 R-sense 的线环上的电流探针)。 或者、可以在检测电阻器上进行差分测量、但这些测量可能会由于增加的电容而使检测电阻器的行为变得紧凑、如果检测电阻器的值或连接不准确、计算出的电流也会错误...

     您之前查询中的图表需要一些 解释:

    您能告诉我 在哪种情况下获取此数据吗? 我假设器件已通电(即 VBAT 已开启、而电源轨已启用)? 或者是否存在 VBAT、然后 EN 被拉高?

    Vout 上的初始斜率可能恰好位于 VBAT 之后、而软启动则在斜率的第二部分以较大的输入电流开始生效。 如果尚未完成、请在启用电源轨之前请求 VBAT 可用的图。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 我从他们那里确认了以下几点。

    -他们检查了 Rsense 的值和连接,这应该是可以的。 但它们使用的是3并联的 Rsense。 因此、它们将尝试使用单个电阻器进行测量。
    它们使用3.7A 额定电感器。 我们确信、这对于他们的情况来说已经足够了。
    -所有波形图都是在存在 VBAT 且 EN 被拉高的条件下测得的。 负载是电子负载的 CR 模式。
    -我模拟了 COMP 电压和负载电流之间的关系。 当负载电流增加时、COMP 电压似乎会增加。 请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../TPS43350Q1-PSPICE_5F00_16JAN18.pptx

    他们希望确保因子改变电流限制。 他们假设其中一个因素是 COMP 电压。 您能否确认电流限制的变化是否与 COMP 电压相关?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    感谢您分享更多详细信息。

    如前所述、COMP 电压实际上与 VSENSE 电压直接相关、该比率不能改变。 我注意到、我插入的图形未显示在此处、因此如果再次发生这种情况、请直接参阅 TPS43350-Q1-datasheet、第11页、图6:

    为了更改电流限制、需要更改电流检测电阻器。 但是、在执行此操作时、请注意、电感器和输出滤波器以及补偿也需要进行调整(请参阅数据表中的第8节)。

    钳位将始终在~75mV 峰值感应电压下发生、对应的 COMP 电压为~1.55V。

    我看了所选组件、假设"8V、2.2A PEAK "的屏幕截图正确:

    由于8V 输出具有高占空比、因此峰值感应电压应在45mV 左右(请参阅原始请求中的图表、即数据表图10)、并将该值降低25%以留出一定的余量、因此为2.2A 峰值选择了合适的感应电阻和电感器。 (您的仿真使用5V 输出、因此它不代表8V 和相关负载)。

    不过、补偿 有点奇怪:电阻在抗侧设置的单位增益带宽为~73kHz、但在限制范围内。 然而、串联电容器(47nF) 过高、将零频率设置为~300Hz、而它应处于7kHz 的阶数。 我建议使用~1.8nF。 并联电容可通过~47pF 正确选择、从而将第2极点设置为~280kHz。

    我建议调整补偿。

    请注意、这些计算确实考虑了一些假设(例如有关输出电容器 ESR 的假设)、并且不考虑任何寄生效应。 客户有责任在其设计中跨用例条件验证这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-San
    由于我没有听到您的反馈、我认为这是回答了吗?
    请选中相应的复选框。
    我将关闭该线程。 如果您需要进一步的建议、请打开一个新主题、因为我将不在办公室。 因此、它将被新分配。
    非常感谢、此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的留言。 我们的客户仍在按照您的建议调整公司价值。 我们可能需要您的团队在几天内提供帮助。 如果我们需要帮助、我将制作一个新主题。 感谢您的合作。 我为您的成功祈祷。

    此致、
    tateo