This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:电流限制值问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663236/tps4h000-q1-current-limit-value-issue

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

在我的设计中、我需要400mA 的电流限制值。 按照数据表中的公式、RCL =(VCL (TH)* K (CL))/Iout、我需要 RCL = 600欧姆(请参阅下面的设计)。 但是、我的3个原型 PCB 上的电流限制在500-500mA 之间。 这超过了数据表中额定的±15%精度。 我做了些什么?  

此外,我注意到 VCL (th):设计指定的值的注释,不受生产测试的影响。 它应该意味着什么? 该值会在每个 IC 之间发生变化?

感谢您的帮助、Mathieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间! 上周我无法打开链接。 当负载电流缓慢增加时、峰值电流高于数据表限制是正常的。 我随函附上了详细解释。

    VCL 是带隙基准、 因器件而异。 该变化包含在规格中提到的容差中。

    Regardse2e.ti.com/.../0167.Current-limit.pptx