This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1的最大 IQ

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652717/maximum-iq-of-tps7b63-q1

主题中讨论的其他器件:TPS7B63-Q1

我有关于 TPS7B63-Q1的问题。

请告诉我们以下条件下的最大 IQ。

 VIN=14V

 VOUT=3.3V

 Iout=20mA

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    这些条件下的最大 IQ 将低于 IQ 规格的第三行、下面圆圈标出。 该最大值可能高于您在系统中看到的值、因为它涵盖了高达100mA 的负载电流。 您可以使用图1估算最大值。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    从电气特性(EC)表中、输出电流< 100mA 时的最大 Iq 为98uA。 Iout < 1mA 时的最大 Iq 为42uA。

    如果我们线性外推、我将估算出 Iout = 20mA 且电流约为52uA 时的最大 Iq。

    我将检查我们是否在 Iout = 20mA 时具有测试数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我正在等待 Iout=20mA 的测试数据。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    您是否具有 Iout=20mA 的测试数据?

    这是一个大型项目(500K/Y)!
    该 IC 用于车门传感器。

    我们正在等待您的快速响应。

    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    很抱歉、Iout=20mA 时、我们没有可用于最大 IQ 的测试数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们的竞争对手是 Ricoh R5112。
    R5112的最大 Iq 为9.8μA μ A (Iout=0mA)
    我们需要解释 TPS7B63-Q1的 IQ 低于 R5112。

    我还有其他问题。

    问题1.
    请在数据表第6页中告诉我们有关输入静态电流的测试条件和测试限制
    当输入电压为14~40V 时。

    问题2.
    有关数据表第8页中的图.1、
    当 Vin 为14V 且 Ta 为℃μ F 和125 μ F 时、您是否℃评估数据?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    Ricoh R5112数据表指定 Iout = 0mA 时的最大 Iq 为9.8uA。
    TPS7B63-Q1数据表中最接近的规格是禁用看门狗时的 Iq、Iout < 1mA:最大29.6uA

    请注意、TPS7B63-Q1具有看门狗功能、而 R5112没有看门狗。

    Q1)测试条件:4V、14V、40V、无看门狗、Iout = 0.2mA。
    测试限值为29.6uA

    Q2) 14V、Iout = 0.2mA、Iq 最大值为@μ A
    25°C = 20.0735mA
    125°C = 22.3631mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    我在上一篇帖子中有一个拼写错误。

    Q2) 14V、Iout = 0.2mA、Iq 最大值@Q2) 14V、Iout = 0.2mA、Iq 最大值@μ A
    25°C = 20.0735uA
    125°C = 22.3631uA