Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2057C 我们使用以下原理图为电池充电、锂电池参数为:3.7V2900mAh。
问题:当有充电电流但 LED1不亮时会发生什么情况。
CH1:VBAT-GND、 CH2:(VCC-VSNS)*30 (使用差分放大器放大大约30倍)。
我认为充电器和电池之间有一个接触电阻、导致电池正在充电-停止充电-停止充电-停止充电-停止充电。。。。
时间周期中的以下测试波形具有任何信息、例如3.8us、38us。
在我的使用中、VCC 已更改、将产生不良影响?(因为 R10电压随充电电流)。变化
V+&V-=4.7V(最大电流>2.5A)