This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057C:BQ2057C

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2057C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650267/bq2057c-bq2057c

器件型号:BQ2057C

我们使用以下原理图为电池充电、锂电池参数为:3.7V2900mAh。

问题:当有充电电流但 LED1不亮时会发生什么情况。

CH1:VBAT-GND、       CH2:(VCC-VSNS)*30 (使用差分放大器放大大约30倍)。

我认为充电器和电池之间有一个接触电阻、导致电池正在充电-停止充电-停止充电-停止充电-停止充电。。。。

时间周期中的以下测试波形具有任何信息、例如3.8us、38us。

在我的使用中、VCC 已更改、将产生不良影响?(因为 R10电压随充电电流)。变化

V+&V-=4.7V(最大电流>2.5A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这看起来是由电池的引线电阻引起的可能问题、当快速充电电流被施加到4.2V 时、电压将增加。 但一旦电流减小、电压就会快速下降。 观察260mV 的电压变化和2A 的充电电流、电阻约为100m Ω。

    STAT 行指示什么?
    您是否使用电池或电池仿真器进行测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题与"Walsh:BQ2057C:为什么将电池重新插入充电器时 STAT 引脚处于低电平状态"相同。