Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, BQ29209
主题中讨论的其他器件: BQ29209
大家好
我刚刚使用 BQ24104制作了一个用于2节电池18650电池(Vavg =3.7V、Vfull=4.2V、Iload =2A)的充电板
我的原理图与数据表中的示例电路类似、使用 USB 端口进行充电。
电池信息: hshop.vn/.../pin-sac-18650panasonic-3-7V-3700mah
安装2芯电池时、我看不到充电 LED 闪烁、适配器指示灯亮、不安装电池时正常、LED 指示灯闪烁和电压。
我签入了数据表、可能必须输入电压大于电压、因此无法为此电路使用 USB 端口电荷
我可以制作并联电芯以获得大约3.7至4.2的电压吗?
BQ24104可能能够驱动足够的充电电流?
请帮助我解决此问题
谢谢