This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:无法使用 BQ24104为电池18650充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24104, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652941/bq24104-can-not-charge-battery-18650-with-bq24104

器件型号:BQ24104
主题中讨论的其他器件: BQ29209

大家好
我刚刚使用 BQ24104制作了一个用于2节电池18650电池(Vavg =3.7V、Vfull=4.2V、Iload =2A)的充电板
我的原理图与数据表中的示例电路类似、使用 USB 端口进行充电。

电池信息: hshop.vn/.../pin-sac-18650panasonic-3-7V-3700mah

安装2芯电池时、我看不到充电 LED 闪烁、适配器指示灯亮、不安装电池时正常、LED 指示灯闪烁和电压。
我签入了数据表、可能必须输入电压大于电压、因此无法为此电路使用 USB 端口电荷
我可以制作并联电芯以获得大约3.7至4.2的电压吗?
BQ24104可能能够驱动足够的充电电流?
请帮助我解决此问题
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好
    您能帮我解决这个问题吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要将电池引脚设置为 GND 或保持悬空、以便在电池上为高达4.2V 的电压充电。 您可以在数据表的第5页看到说明、即电芯引脚的说明。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven
    我知道这一点、但现在我想用大约8.4V 的电压为2节串联电池充电
    我尝试使用12VDC 输入电源(Cells 引脚通过10K 拉高至 VCC)、但 STAT1上的 LED 始终闪烁、 充电的输出电压没有出现(我检查了大约6.4V、几乎等于2节串联电池的电压)、因此我认为在我的 TS、RSET1和 RSET2配置电路中可能存在问题。
    可以帮我解决这个问题吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS、VTSB、VCC 和 BAT 上的电压是多少? IN、OUT 和 BAT 的示波器波形也可能有所帮助。

    此外、尝试在 PGND 和 OUT 之间添加肖特基二极管。 这可能会有所帮助。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven
    感谢您的支持。
    我使用 VOM 检查了波纹管脚上的电压、现在没有示波器

    * VCC:12V
    * VTSB:3.1V
    * TS:1.6V
    * BAT:5.4V

    关于添加肖特基二极管,这对于 BQ24104来说可能不需要(请参阅数据表)?
    此外、我还尝试添加

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入和输出使用陶瓷电容器、在输入端放置2x10uF 陶瓷电容器、在输出端放置2x10uF 陶瓷电容器、以替换 C5和 C2。 此外、R2使用0.05 Ω、电感器 L1使用4.7 uH、建议用于2A 输出。 您还可以遵循数据表图24中的示例布局。 对于2A 充电、将 RISET1和 RISET2都更改为10kohm;对于预充电/终止、将200mA 更改为200mA。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven
    感谢你的帮助。
    实际上、我刚刚检查了原理图、错误了、热销未连接、所以我认为这是我的问题。
    我将修复并订购用于测试的新 PCB

    关于 NCR18650B 锂离子电池的电流充电限制、我看到它的最大充电电流约为1.5A、那么我可以像您所说的那样使用2A 充电吗?
    我对计算的电池充满电时间有一个不明确的观点?
    您能帮我展示一个用于估算充电时间的表板吗?

    此外、在此电源充电系统中、负载系统必须在 Rsense 之前/之后流出(上面的原理图中的 R2)
    您对此有什么想法吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Steven
    我还需要添加锂离子电池保护器 IC。
    你可以给我建议吗?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven
    下面是 NCR18650B 电池的规格:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven
    可以帮帮我吗?
    我需要尽快解决这个问题
    请帮帮我
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    系统是否会始终开启? 进入系统的平均电流是多少? 流入系统的峰值电流是多少?
    此外、此电池的最大充电电流似乎为1A。 您是否有指向电池完整规格的链接?
    对于电池保护器 IC、请启动另一个线程以要求它。

    有两种方法可以解决系统连接问题(假设充电电流设置为1A):
    1.在检测电阻之前连接系统:这不会影响充电电流调节、这意味着系统不限于1A 充电电流限制。 但您需要确保流经 bq24104的总电流不超过2A、这是我们建议的最大值。

    2.在检测电阻器之后连接系统:系统电流将包含在充电电流调节中,这意味着系统+电池的总电流将为1A。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven
    我按照您所知更改了原理图、与数据表中的原理图相同(在检测电阻之前、系统的负载电流约为1A 以下)
    我还添加了 BQ29209以保护电池、但我不确定 OUT 引脚是什么? 是这样吗?
    我认为我们可以在这里失望,也许不需要浪费更多的论坛空间:)
    感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电池保护器 IC 由不同于我的组完成。 如果您希望在电池保护方面获得额外帮助、请使用该器件型号创建另一个线程。

    对于系统负载电流、放置方式很好。 确保系统电流+电池电流不超过2A。

    此致、
    Steven