Other Parts Discussed in Thread: UCC28740EVM-525, UCC28740, LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740EVM-525 主题中讨论的其他器件: UCC28740、 LM5021
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我对 UCC28740EVM-525有一些疑问。
当 R8=0 Ω 时、如果 MOSFET RDS 太小、在开启时是否会产生浪涌电流? DRV 引脚是否会出现一些热问题?
2.如果 MOSFET 的 Ciss 过大,是否需要 RGS? DRV 引脚的温度如何?
感谢您的帮助!