This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28740EVM-525:有关原理图的一些问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740EVM-525, UCC28740, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650605/webench-tools-ucc28740evm-525-some-questions-about-schematic

器件型号:UCC28740EVM-525
主题中讨论的其他器件: UCC28740LM5021

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  
我对 UCC28740EVM-525有一些疑问。  

当 R8=0 Ω 时、如果 MOSFET RDS 太小、在开启时是否会产生浪涌电流? DRV 引脚是否会出现一些热问题?  

2.如果 MOSFET 的 Ciss 过大,是否需要 RGS? DRV 引脚的温度如何?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    勺子、

    R8用于控制 MOSFET Q1的开通和关断速度。

    然而、UCC28740内部栅极驱动器被特意设计成具有限流导通(典型值为25mA 的导通驱动电流)。 因此、即使 R8 = 0、导通速度仍可通过25mA DRV 电流源进行良好控制。 我不确定您的意思是“浪涌”,但每当 Q1导通时,CS 引脚上都会出现小的前沿电流尖峰,因为输出电容会放电。 但电流尖峰是受限的、因为25mA 的栅极驱动受限、并且 UCC28740控制器使用谷底开关仅在 Q1漏极上 DCM 振铃的谷底开启、从而更大限度地减小输出电容上的电压、从而减小电流尖峰。

    通过 DRV 为 Q1的栅极电容充电的峰值驱动电流也受到25mA 导通电流源的固有限制。

    关断时、内部 DRV 下拉电阻的典型值为~6 Ω、这可确保栅极电容的 fat 放电和快速关断。 外部电阻器 R8可用于降低关断速度。 较慢的关断可能有助于改善 HF EMI、但会使效率变差。 R8 = 0应提供最佳的效率。

    无论 R8的值如何、内部驱动器功耗都是相同的、仅取决于 MOSFET 栅极电荷和开关频率的大小。

    只要该值不是太小、下拉 RGS 电阻器就不应影响导通/关断或功率耗散。

    通常只会添加下拉 RGS 电阻器、以防止在出现电路板故障时 Q1发生误导通、例如 R8缺失或开路。


    我希望这有助于回答您的问题。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bernard。
    顺便说一下、我想知道 LM5021拉电流为300mA、而 UCC28XXX 系列拉电流为25mA。 它们之间有何差异、电路设计中应考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Spoon、

    我在这些器件之间看到的最大区别是 UCC28740具有 LM5021不具有的恒流模式。 另一个差异是您指出的一个差异、即栅极驱动电流。

    器件和数据表的登录页面提供了一个特性和典型应用列表、您可以使用该列表来查找器件的差异和合适的应用。

    UCC28740数据表: www.ti.com/.../ucc28740.pdf

    LM5021数据表: www.ti.com/.../lm5021.pdf

    此致、

     Davit