This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30-49EVM-567:TPS7A3001输出不等于已编程输出

Guru**** 2439420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662020/tps7a30-49evm-567-tps7a3001-output-does-not-equal-programmed-output

器件型号:TPS7A30-49EVM-567
主题中讨论的其他器件: TPS7A30

TPS7A3001连接至-5V 输出。  选择 R1和 R2以实现-5V 输出。  但是、Vout 等于-3.9V 而不是-5V。   

当 SW1打开时、输出从-3.9V 更改为-12V。  但是、当 S1返回到闭合状态时、Vout 变为-5V、而不是返回-3.9V。  除了电阻器比率和电阻器电流之外、是否还有标准可确保正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    输入/输出电压和反馈电阻器值设置正确、以确保正常运行。
    我是否可以问您为什么在反馈网络上有一个开关?
    至于在器件上电且开关打开时 Vout 未达到其设定值、您能否通过移除并打开器件电源并报告来检查 C_BYP 电容器是否泄漏?
    此外、有时器件引脚之间的意外磁通可能会导致 Vout 无法达到其设定值。
    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haidar、

    电路中不存在开关 SW1。  开关原理图显示、以传达电路的顺序和行为。 C_BYP 的值为10nF。  

    C_BYP 由 TPS7A3001演示板供电。  演示板是 TPS7A30-49EVM-567的一部分。  稳压器 C_BYP、R1和 R2周围没有磁通残留。  

    演示板 TPS7A30-49EVM-567上的 R1和 R2已替换为327k 和100k、稳压器继续从-3.9V 开始。  演示板上的所有其他器件均保持不变。  您是否可以访问 TPS7A30-49EVM-567来重复该行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您提供的其他信息、我已经订购了 EVM、并将复制您的反馈电阻设置、并在我获得该设置后立即进行一些测试。

    此致、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 TPS7A30-49EVM-567演示板重现错误的稳压器输出电压、请执行以下操作:

    -在 R1上安装一个327k 电阻器

    -在 R2上安装一个100k 电阻器

    -在-Vout 和 GND 之间安装一个1k 电阻器。  这提供了一个5mA 负载。

    -打开工作台电源并将其设置为-12V。

    -将电源连接至-Vin。  这将消除我们的电源开启斜坡之间的任何差异。  您可以为-Vout 获取什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff 和 Hiadar、

    我认为最近购买的两块 TPS7A30-49EVM-567板也有类似的问题:
    它们应预先配置为15V +Vout 和-15V -Vout。 无论 R1/R2和 R3/R4比率如何、我的评估单元都只镜像输入电压。
    当我将 R3更改为0欧姆跳线并移除 R4时、+Vout 会达到大约1.2V、这意味着内部基准电压已正确生成。
    当我将跳线置于 OFF 位置时、所有配置中的电压都会下降。

    我几个月前购买的另一个电路板工作得非常好。 新电路板未显示任何残留助焊剂或其他焊接问题的迹象。

    谢谢、
    Ruslan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鲁斯兰

    我在 TPS7A30-49EVM-567上测试了正稳压器部分。  即 TPS7A4901。  电路板为修订版 A

    • 出厂时未对电路板进行任何更改或修改。
    • 将使能跳线置于 ON (开)位置
    • 对于15mA 负载、在+Vout 和 GND 之间施加1k 电阻
    • 施加+18V 至+Vin。

    结果在输出+Vout 上为+15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff 和 Ruslan:
    我获得了 EVM 版本 A、并在开箱后进行了快速检查、我已验证+18V 和-18V 输入的输出分别为+15V 和-15V。
    然后、我更改 TPS7A30中的反馈网络、使其与 Jeff 的设置类似、输出端为1k 电阻、输入端为-12V、但输出端读数为-5V、而不是3.9V、我无法复制 Jeff 看到的内容。
    至于我对坏板的建议、您可以检查一下您的员工是否可以从您购买的板所在的商店获得更换件。
    此致、
    Haidar