Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS7A30
主题中讨论的其他器件: TPS7A30
TPS7A3001连接至-5V 输出。 选择 R1和 R2以实现-5V 输出。 但是、Vout 等于-3.9V 而不是-5V。
当 SW1打开时、输出从-3.9V 更改为-12V。 但是、当 S1返回到闭合状态时、Vout 变为-5V、而不是返回-3.9V。 除了电阻器比率和电阻器电流之外、是否还有标准可确保正常运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30-49EVM-567, TPS7A30
TPS7A3001连接至-5V 输出。 选择 R1和 R2以实现-5V 输出。 但是、Vout 等于-3.9V 而不是-5V。
当 SW1打开时、输出从-3.9V 更改为-12V。 但是、当 S1返回到闭合状态时、Vout 变为-5V、而不是返回-3.9V。 除了电阻器比率和电阻器电流之外、是否还有标准可确保正常运行?
Haidar、
电路中不存在开关 SW1。 开关原理图显示、以传达电路的顺序和行为。 C_BYP 的值为10nF。
C_BYP 由 TPS7A3001演示板供电。 演示板是 TPS7A30-49EVM-567的一部分。 稳压器 C_BYP、R1和 R2周围没有磁通残留。
演示板 TPS7A30-49EVM-567上的 R1和 R2已替换为327k 和100k、稳压器继续从-3.9V 开始。 演示板上的所有其他器件均保持不变。 您是否可以访问 TPS7A30-49EVM-567来重复该行为?
要使用 TPS7A30-49EVM-567演示板重现错误的稳压器输出电压、请执行以下操作:
-在 R1上安装一个327k 电阻器
-在 R2上安装一个100k 电阻器
-在-Vout 和 GND 之间安装一个1k 电阻器。 这提供了一个5mA 负载。
-打开工作台电源并将其设置为-12V。
-将电源连接至-Vin。 这将消除我们的电源开启斜坡之间的任何差异。 您可以为-Vout 获取什么?