请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25122-Q1 主题中讨论的其他器件: TIDA-00699
我们的客户考虑将 LM25122-Q1用于其预升压电路。
输入电压:8V~16V (浪涌32V)
输出电压:12V
输出电流:2.3A
外部同步:459KHz 至488KHz
它们指的是 TIDA-00699、并将 R7 (RFB2)修改为90khms。
是否需要进行任何其他更改?
请告诉我们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户考虑将 LM25122-Q1用于其预升压电路。
输入电压:8V~16V (浪涌32V)
输出电压:12V
输出电流:2.3A
外部同步:459KHz 至488KHz
它们指的是 TIDA-00699、并将 R7 (RFB2)修改为90khms。
是否需要进行任何其他更改?
请告诉我们。