This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:TIDA-00699

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1, TIDA-00699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662254/lm25122-q1-tida-00699

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00699

我们的客户考虑将 LM25122-Q1用于其预升压电路。

输入电压:8V~16V (浪涌32V)

输出电压:12V

输出电流:2.3A

外部同步:459KHz 至488KHz

它们指的是 TIDA-00699、并将 R7 (RFB2)修改为90khms。

是否需要进行任何其他更改?  

请告诉我们。

 

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tidub49/tidub49.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您考虑使用 LM25122-Q1。 我建议更改 R11、而不是更改 R7以调整 Vout、从而使环路补偿保持不变。 我检查了输出电压电容器、额定值支持12V 输出电压。 简而言之、它应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    优生三

    感谢你的答复。

    我们告诉客户、建议更换 R11。

    我们还有其他问题。

    这个部件没有 EN 引脚。 因此、它们使用 UVLO 引脚进行部件开/关
    它们能否将 UVLO 引脚直接连接到 MCU (3.3V)?

    SYNCIN/RT
    在 Master2模式下,他们希望 SW 频率为459KHz 至488KHz,是否可以将 SYNCIN/RT 直接连接到 MCU (3.3V)?
    MCU 为外部同步源:459KHz 至488KHz

    3.
    请告诉我们 TIDA-00699的图68中 D1的用途是什么。
    这是否仅适用于双电源低输入电压运行?

    www.tij.co.jp/.../tidub49.pdf


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库拉-圣、

    1. 是的。UVLO 可以由 MCU 控制。  

    2.我们建议在引脚和 MCU 之间插入一个电阻器。  

    D1是 VIN 的 ORing 输入。  它允许 Vout 在输入电池启动期间为 VIN 供电。  (请参阅测试报告图45和46)

    谢谢