主题中讨论的其他器件:BQ76200、 BQ76930、
大家好、
由于我目前正在使用 BQ78350-R1 (与 BQ76930和 BQ76200一起使用)、我遇到了技术参考手册第9.1.7节(第62/63页)中描述的合格放电条件方面的问题。
出于能力学习的目的、BQ78350-R1希望看到合格的放电以在其低压区域调整电池的 SOC。 为此、合格放电必须在满电容量范围内的相对容量启动、且接近满量标准的满电容量>= RC[放电开始]>(满电容量-接近满值)、低至 EDV2电压阈值。
在此放电过程中、电池可以暂停、但不允许充电(超过10mAh)。
其他标准对我来说很清楚、但以下三个标准除外:
(a)电池电压在放电期间达到 EDV2阈值、电压更大
当 bq78350-R1检测到 EDV2时、小于或等于 EDV2阈值减去256mV。
(b)"当达到 EDV2时、电流()保持≥μ A 过载电流。" 和
(C)"当达到 EDV2阈值或 RC 下降到时、不存在过载情况
BATTERY_LOW %×FCC。"
关于标准(a):我完全无法理解-我很难看到电池电压(任何电池电压)在放电时如何达到 EDV2阈值、同时该公式应为真: V >= EDV2-256mV、此时芯片检测到 EDV2条件(与 V=EDV2相同)。 是否有人可以解释标准(A)、换句话说、请回答?
我无法想象、标准(b)是正确的、因为过载电流(在"电量监测"-> CEDV Cfg ->过载电流中配置)被描述为一个阈值、如果超过该阈值、该阈值允许任何 EDV 检测。 (请参阅第64页的顶部:"如果测得的电池放电电流(Current())超过、bq78350-R1会禁用 EDV 检测
过载电流阈值")。
问题:标准(b)是否只是一个拼写错误,而应该是:"Current()在达到 EDV2时仍低于过载电流"?
另一个标准(c)似乎与(b)相矛盾。 然而,(c)似乎比(b)更有意义。 是否有人能够确认或解释我在理解时可能存在的错误?
由于我的电池设置不允许在24小时内对系统进行充电/放电、因此我不想以"试错"的方式理解"合格放电"的条件。
也许有人遇到了同样的问题、可以给我一个快速的回复-甚至是 TI 工程师? 我会非常感谢!
提前感谢、
Hannes