This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:BLDC 逆变器隔离

Guru**** 2585055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647401/ucc28710-isolation-for-bldc-inverter

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28740

您好!

我们在多种设计中成功地使用了 UCC28710。

我们现在正在使用 TI 的 InstaSPIN 技术构建通用输入3kW BLDC 逆变器、希望使用相同的隔离式 UCC28710设计、但...

出现了一个明显的问题、似乎无法轻松解决:我们的 H 桥/直流链路总线(310VDC)直接由桥式整流器供电、该整流器为 UCC28710供电。

为了保持接地相同(变压器的数字接地输出和整流器的电源接地)、我们需要桥接电源和数字接地、否则、这些接地将在变压器上由隔离电容器隔开。 显而易见的问题是、这样做会破坏隔离。

我的问题更常见于人们如何解决这一问题、即需要为白情绪产品提供隔离式电源、以及使用高电压逆变器以电流和电压感应以及栅极驱动为接地基准、而无需尝试实施非常复杂的隔离?

任何指针都很好。

谢谢

太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stomp、
    感谢您关注 TI 并继续使用 UCC28710。 通常、我们看到人们使用 Y 级电容器连接隔离式设计的接地端。 这也用于共模 EMI。 因此、如果有多个接地、它们将在每个接地端之间使用 Y 级电容器。
    例如: www.ti.com/.../PMP10468
    但愿这对您有所帮助。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、

    UCC28710的运行是否有任何原因会阻止我连接 PGND 和 DGND 来形成非隔离式电源?

    我了解 EMI 和产品安全风险、我们正在研究符合 IEC60950标准的非隔离式产品所需的物理保护方案。

    谢谢
    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Stomp、
    很抱歉耽误了假日季。 UCC28710仍可在接地时正常运行。 只要 Vs 信号和 Cs 干净、良好的通用布局和设计实践得到遵守、控制器就不会真正看到差异。 如果是非隔离式电源、您始终可以选择将输出直接连接到控制器的反馈、例如将 UCC28740用作非隔离反激式。
    此致、
    John