Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28710 主题中讨论的其他器件: UCC28740
您好!
我们在多种设计中成功地使用了 UCC28710。
我们现在正在使用 TI 的 InstaSPIN 技术构建通用输入3kW BLDC 逆变器、希望使用相同的隔离式 UCC28710设计、但...
出现了一个明显的问题、似乎无法轻松解决:我们的 H 桥/直流链路总线(310VDC)直接由桥式整流器供电、该整流器为 UCC28710供电。
为了保持接地相同(变压器的数字接地输出和整流器的电源接地)、我们需要桥接电源和数字接地、否则、这些接地将在变压器上由隔离电容器隔开。 显而易见的问题是、这样做会破坏隔离。
我的问题更常见于人们如何解决这一问题、即需要为白情绪产品提供隔离式电源、以及使用高电压逆变器以电流和电压感应以及栅极驱动为接地基准、而无需尝试实施非常复杂的隔离?
任何指针都很好。
谢谢
太棒了!