This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H160-Q1:电流限制不准确

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663477/tps2h160-q1-inaccurate-current-limit

器件型号:TPS2H160-Q1

尊敬的 TI 团队:

我目前正在 电源应用中使用 TPS2H160-Q1版本 B (具有电流感应功能)。 请参阅下面的原理图:

但是、我无法实现数据表中规定的+-15%精度的电流限制。 我已经测试了5个器件、精度在25-30%之间。 这些电路由 TTi 台式电源和设置为恒定电流模式的 TTi 电子负载供电。

我已阅读过有关这些部件电流限制精度的先前文章、并注意到对电子负载的评论。 因此、我使用了电流探头来监测负载电流、并调整了瞬态负载的压摆率、以确保其不超过所需的负载电流、这可能使器件在较低的负载电流下跳闸。 我还看到固定负载电阻器的精度类似。 在250mA 至2.5A 的所有负载值范围内、我看到这种精度(25%- 30%)。

对我的电路或数据表中所述的精度有什么看法? TI 的任何人都可以尝试设置此设置并发布一些结果/图片/视频吗?

谢谢

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查随附的详细说明。

    Regardse2e.ti.com/.../Current-limit.pptx