Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A, TPS568215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563219A 主题中讨论的其他器件: TPS568215
你(们)好
我的客户有疑问。
■TPS563219A
kΩ 通过10k Ω 电阻器连接仅使用3.3V 逻辑器件连接 EN 端子、是否正常?
■TPS568215
是否可以将 TPS568215A 的 EN 引脚控制在3.3V 逻辑电平?
在这种 kΩ 下、如果连接10 μ F、是否正常?
最恰当的考虑
T Kishi