This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563219A:EN Control 关于 TPS563219A &放大器;TPS568215

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563219A, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663393/tps563219a-en-control-about-tps563219a-tps568215

器件型号:TPS563219A
主题中讨论的其他器件: TPS568215

你(们)好

我的客户有疑问。

■TPS563219A

kΩ 通过10k Ω 电阻器连接仅使用3.3V 逻辑器件连接 EN 端子、是否正常?

■TPS568215

是否可以将 TPS568215A 的 EN 引脚控制在3.3V 逻辑电平?
在这种 kΩ 下、如果连接10 μ F、是否正常?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,您可以为两者使用3.3V 逻辑