Other Parts Discussed in Thread: TPS56528, TPS54527
主题中讨论的其他器件: TPS54527
您好!
关于 TPS56528上的 VFB 电压(反馈)、我的客户提出了一些问题。
(其条件)
输入:12V、输出:3.387V、Iout =2A、连续工作模式
多测试仪:R6452A (ADVANTEST)、精度:±0.018%±5d (@2000mV 范围、输入阻抗:1000MΩ Ω
问题1:
他们确认 、使用多测试仪时、VFB 和输出电压的输出高于 D/S 规格和设计值。
(超出 VFB 技术规格范围。)
・VFB(D/S 规格):最小593mV、典型值600mV、最大值607mV (@输出1.05V)。
->使用多测试仪时、测量值为0、6073mV。
・输出::3.387V(设计值)。 ->多测试仪的测量值为3.445V。
(请附上文件。)
e2e.ti.com/.../TPS56528_5F00_VFB.xlsx
当使用示波器测量 VFB 时,不会出现电压上升(VFB,输出)。
我确认了与我的 EVM (TPS54527)相同的行为。 (我没有 TPS56528 EVM,他们也没有。)
A)您能告诉我 VFB 电压的测量方法吗?
b)以及上升电压的可能原因是什么?
问题2:
它们确认了输出3.387V 上的 VFB。 但数据表中 VFB 的条件是输出1.05V。
如果它们的情况,您是否认为可能出现超出范围与 D/S 规格 VFB 值范围的情况?
此致、
Tao2199