This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:超出 VFB (反馈)规格范围

Guru**** 2406860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528, TPS54527

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652478/tps56528-about-the-out-of-vfb-feedback-specification-range

器件型号:TPS56528
主题中讨论的其他器件: TPS54527

您好!

关于 TPS56528上的 VFB 电压(反馈)、我的客户提出了一些问题。

 (其条件)

输入:12V、输出:3.387V、Iout =2A、连续工作模式

多测试仪:R6452A (ADVANTEST)、精度±0.018%±5d (@2000mV 范围、输入阻抗:1000MΩ Ω

 

问题1:

他们确认 、使用多测试仪时、VFB 和输出电压的输出高于 D/S 规格和设计值。

(超出 VFB 技术规格范围。)

・VFBD/S 规格:最小593mV、典型值600mV、最大值607mV (@输出1.05V)。

 ->使用多测试仪时、测量值为0、6073mV。

・输出:3.387V设计值->多测试仪的测量值为3.445V。

(请附上文件。)

e2e.ti.com/.../TPS56528_5F00_VFB.xlsx


 

当使用示波器测量 VFB 时,不会出现电压上升(VFB,输出)。

我确认了与我的 EVM (TPS54527)相同的行为。 (我没有 TPS56528 EVM,他们也没有。)

A)您能告诉我 VFB 电压的测量方法吗?

b)以及上升电压的可能原因是什么?

 

问题2:

它们确认了输出3.387V 上的 VFB。 但数据表中 VFB 的条件是输出1.05V。

如果它们的情况,您是否认为可能出现超出范围与 D/S 规格 VFB 值范围的情况?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用探针测量 VFB。
    2.不同的条件具有不同的参考值。
    3、所写的规范是我们针对 Vo=1.05V 的数据表修正。 对于不同的输出、ref 具有不同的阈值。
    4.您是如何测量 Vo 的? 请附上您的布局、并为您的 Vo 测量点贴上标签。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、您好!

    感谢你的答复。
    我向客户询问如何测量 Vo。
    我还有其他问题。
    > 1. 您可以使用探针测量 VFB。
    问题1. 是否在上面意味着我们应该使用示波器来测量 VFB?
    Q2关于测量仪器的影响、
    测量 VFB 会影响什么?
    例如、VFB 上的高阻抗? (VFB 输入电流:0uA (典型值)。)
    Q3您是否有不同输出的不同基准阈值数据?
    我无法在数据表中找到它。

    此致、
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VFB 具有纹波、您可以通过探头查看其波形。
    您为什么要测量 VFB? 我认为输出电压是您的目标。
    我们只能提供1.05V 输出的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当使用示波器测量 VFB 时,不会出现电压上升(VFB,输出)。
    =>如果您使用探头,VFB 在数据表规格范围内、您的意思是什么?

    我这边的评论:
    客户必须使用 IC PIN9作为 GND 来测量 VFB 电压、无论是否使用多测试仪或探头。 不同 GND 之间可能会出现压降
    2.607mV 最大值是25C 数据、在2A 条件下、IC 具有温升、因此 FB 电压可能超过607mV。

    BR、Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    很抱歉耽误你的时间。

     

    >您是指使用探头VFB 在数据表规格内吗?
    =>是的。 我已通过 TP54527 EVM 进行确认。

     

    其他问题

    (1)我理解 VFB 阈值是纹波的底部。(请参阅下面的。)

    在这种情况下、输出电压决定在纹波上的点是什么?

    (它是输出纹波的平均值?)

     

         数据表第15页、图16

    (2)您提到了不同条件具有不同的参考值、而对于不同的输出、参考具有不同的阈值。

    在本例中、我应该如何考虑输出电压计算? (数据表第13页、公式2)


     

    我认为 VFB 阈值范围(最大值/最小值)将根据输出电压而变化。

    (当输出变大时、阈值范围将变宽。)

    但是、基本而言、典型值(600mV)不变。

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    (1) Vout 与 VFB+1/2 VFB_RIPPLE 成正比。 使用相同的反馈电阻器、大 FB 纹波、较大的 Vout。

    (2)是的、我们通常使用典型 VREF 来设计输出电压。

    此致、

    张文森