This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:关于 RC 电容器值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651706/tps40210-about-rc-capacitor-value

器件型号:TPS40210

请告诉我以下关于 RC 电容器值的两点;

①Datasheet 第15页描述了" 68pF 至120pF 范围内的电容器可提供最佳结果"、但第6页的图1图为33pF~470pF。

哪一个是正确的建议范围?

②If Rt 为470pF 或更大、有什么可能出现问题?

【背景】

由于 RC 电压未上升、一些 TPS40210没有开关(也没有输出)。

我正在寻找原因的可能性。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    以下是我对您的问题的评论。

    ①Datasheet 第15页描述了" 68pF 至120pF 范围内的电容器可提供最佳结果"、但第6页的图1图为33pF~470pF。

    最佳范围将是在68pF 至120pF 范围内。 这是因为针对更常见开关频率的电阻器选择更常见的电阻器值。 也就是说、33pF 到470pF 的任何范围都应产生正常性能。

    您可以发送原理图吗? 此外、当 VDD 电源轨处于稳定状态时是否正常运行?

    谢谢

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San

    感谢您的回复、

    抱歉、由于对客户保密、原理图无法附加到 E2E 上。

    其他资料如下:

    ・VDD 轨为13V 且处于稳定状态。

    ・R_RC:300kΩ、C_RC:470pF (50V)

    ⇒Fsw 约为160kHz

    ・一个电路板出现此问题、另一个电路板正常工作(请参阅下面的附件)。  

    我认为这是由 C_RT 或 TPS40210内部电路引起的。

    如果有任何原因或确认问题、请告知我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    请确保 RC 引脚上的值正确。 您可以将原理图直接发送给我(g-roecker@ti.com)进行查看。

    谢谢、

    Garrett