This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:TPS43000关断电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43000, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647550/tps43000-tps43000-shutdown-current

器件型号:TPS43000
主题中讨论的其他器件: BQ29209

大家好、

我们使用 TPS43000作为降压/升压稳压器、我们遇到了关断电流问题。

VIN 和 VOUT 连接到+5V (由 LDO/250mA 生成)、而 VP 连接到锂离子电池、电压为8、4V。

在产品的待机模式下、TPS43000应关断(SYN/SD 引脚为高电平、>=4、5V)、但 VP 时的测量值大约为600µA μ A。 如果我将 VIN/VOUT 连接到 VP (电池)、它会降至数据表中提到的关断电流。

此外、我还在 FB 引脚8上测量了大约70µA μ A 的电流、我也无法对此进行解释。

提前感谢

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您分享您的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 V3 PMEG3020阳极连接到8、4V 锂离子电池的正极。

    250mA LDO 的输出提供+5V 电压。

    RFB、SD_DC 和 BUCK_EN 连接到 ATMega88PB 的 IO 引脚、OVP 连接到 BQ29209 OVP 输出。

    +V 连接到 USB 连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 该器件已转移到我们的产品线、对我来说也是新的。 我将研究您的原理图和器件、并尽快返回给您。