Other Parts Discussed in Thread: TPS43000, BQ29209
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43000 主题中讨论的其他器件: BQ29209
大家好、
我们使用 TPS43000作为降压/升压稳压器、我们遇到了关断电流问题。
VIN 和 VOUT 连接到+5V (由 LDO/250mA 生成)、而 VP 连接到锂离子电池、电压为8、4V。
在产品的待机模式下、TPS43000应关断(SYN/SD 引脚为高电平、>=4、5V)、但 VP 时的测量值大约为600µA μ A。 如果我将 VIN/VOUT 连接到 VP (电池)、它会降至数据表中提到的关断电流。
此外、我还在 FB 引脚8上测量了大约70µA μ A 的电流、我也无法对此进行解释。
提前感谢
拉斐尔