请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 您好!
我上次询问了以下有关 TPS63020锁存操作的主题。
之后、我购买了 TPS63020 EVM 并执行了类似的测试。
测试方法如下所示。
首先、我使用 ESD 枪对所附图中的红色圆圈 GND 引脚进行了8kV 至10kV 的空气放电。
之后、我通过触摸 GND 端子并将线束连接到接地来放电。
之后、当确认器件的运行时、开关会停止、即使 EN 引脚被打开/关闭、也不会恢复正常运行。
此时我想检查运行情况、但连接示波器的探头时、会释放电荷、此时无法重现症状。
我想问你一个问题。
在上一个线程中、我被告知、如果 对 EN 引脚施加负电压、器件的运行被锁存、但这次我的实验是否有任何可能性?
此外、您能否使用 EVM 确认类似的症状?
此致、