This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:施加静态电时器件锁存器的操作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652135/tps63020-operation-of-device-latches-when-static-electricity-is-applied

器件型号:TPS63020

您好!

我上次询问了以下有关 TPS63020锁存操作的主题。
之后、我购买了 TPS63020 EVM 并执行了类似的测试。
测试方法如下所示。

首先、我使用 ESD 枪对所附图中的红色圆圈 GND 引脚进行了8kV 至10kV 的空气放电。
之后、我通过触摸 GND 端子并将线束连接到接地来放电。
之后、当确认器件的运行时、开关会停止、即使 EN 引脚被打开/关闭、也不会恢复正常运行。

此时我想检查运行情况、但连接示波器的探头时、会释放电荷、此时无法重现症状。

我想问你一个问题。
在上一个线程中、我被告知、如果 对 EN 引脚施加负电压、器件的运行被锁存、但这次我的实验是否有任何可能性?
此外、您能否使用 EVM 确认类似的症状?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不确定我们是否可以在 EVM 的实验中重复该实验、我需要咨询我们的实验专家。
    不幸的是、这无法在示波器上进行捕捉。
    我在这里没有得到您的观点"但这次我的实验是否有任何可能性?" 请您澄清一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    很抱歉、我没有立即联系。

    我很高兴您能在实验室中看到类似的症状。
    如果您告诉我如何处理它、我们将不胜感激。

    然后、您告诉我、器件锁存的原因是 EN 引脚为负电压。
    在本 EVM 实验中、当静电施加到接地端时、器件会锁存。
    是否应该通过施加静态电向 EN 引脚施加负电压来锁存器件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我询问了上述器件锁存行为。
    是否需要在 EN 引脚上采取一些措施?
    是否有办法使器件不锁存?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、对于较晚的答案、我无法在实验中重复相同的测量。
    为了使器件不锁存、不应在 EN 引脚上施加负电压。
    在对 TPS63020EVM 进行 ESD 测试期间、该器件很可能在其建议的工作条件之外运行、从而导致锁存。
    如果在建议的运行条件下运行、在应用中运行时不会出现这种锁存