工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在使用 ucc28911反激式开关的项目中工作。
在我使用 WEBENCH 设计器时、我注意到正向电压(VFatIo)为0.81V (请参阅图像)
、与产品数据表(http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MURS320T3-D.PDF)中的值不匹配
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在使用 ucc28911反激式开关的项目中工作。
在我使用 WEBENCH 设计器时、我注意到正向电压(VFatIo)为0.81V (请参阅图像)
、与产品数据表(http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MURS320T3-D.PDF)中的值不匹配
您好!
[引用 user="DavitKhudaverdyan)]您是否想提供有关您的设计的一些信息,例如输入和输出参数? 这将有助于确定您如何获得所看到的结果。
[/报价]
对于我的设计参数、我将 Vin_min 设置为150Vac、并将 Vin_max 设置为265VAC、频率为50Hz。 至于我的输出、我在0.3A 时具有24V 直流输出。
[引用用户="DavitKhudaverdyan ]IO 上的参数似乎是 Vf、换句话说、输出电流上的正向电压。 这可能是一个计算结果、而不是数据表参数、WEBENCH 算法正在选择最适合您设计需求的器件。
[/报价]
这是我首先想到的。 我将仿真的输出参数更改为0.2A、但仍将获得相同的值。
[引用 user="DavitKhudaverdyan ]]我可以联系 WEBENCH 开发人员确认。
[/报价]
好极了!
非常感谢