This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28911:WEBENCH 设计器-数据表和工作区之间的值不匹配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661737/webench-tools-ucc28911-webench-designer---mismatch-values-between-datasheet-and-workspace

器件型号:UCC28911

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在使用 ucc28911反激式开关的项目中工作。

在我使用 WEBENCH 设计器时、我注意到正向电压(VFatIo)为0.81V (请参阅图像)  、与产品数据表(http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MURS320T3-D.PDF)中的值不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vahe、

    感谢您花时间发表有关这方面的文章。

    您提到的参数似乎是 IO 处的 Vf、换句话说、输出电流处的正向电压。 这可能是一个计算结果、而不是数据表参数、WEBENCH 算法正在选择最适合您设计需求的器件。

    我可以联系 WEBENCH 开发人员确认。

    您是否想提供有关您的设计的一些信息、例如输入和输出参数? 这将有助于确定您如何获得所看到的结果。

    谢谢、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="DavitKhudaverdyan)]您是否想提供有关您的设计的一些信息,例如输入和输出参数? 这将有助于确定您如何获得所看到的结果。
    [/报价]

    对于我的设计参数、我将 Vin_min 设置为150Vac、并将 Vin_max 设置为265VAC、频率为50Hz。 至于我的输出、我在0.3A 时具有24V 直流输出。

    [引用用户="DavitKhudaverdyan ]IO 上的参数似乎是 Vf、换句话说、输出电流上的正向电压。 这可能是一个计算结果、而不是数据表参数、WEBENCH 算法正在选择最适合您设计需求的器件。
    [/报价]

    这是我首先想到的。 我将仿真的输出参数更改为0.2A、但仍将获得相同的值。

    [引用 user="DavitKhudaverdyan ]]我可以联系 WEBENCH 开发人员确认。
    [/报价]

    好极了!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VF、

    很抱歉耽误你的时间、我本周不上班、所以可能需要一些时间才能回复。

    我已经就此联系了 WEBENCH 团队、当我从他们那里得到消息时、我会再联系您!

    此致、

     Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 VF、

      根据 数据表、MUR360T3G 在3A 时的正向电压应为1.25V。 我们更新了数据库以正确反映这一点。 更新应在几天内提供。 感谢您指出这一点。

    此致、

    Gerold