This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24170EVM-610-5V:bq24170EVM-610-15V 有何确切区别?

Guru**** 2406470 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170EVM-610-5V, BQ24170EVM-610-15V, BQ24170, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651082/bq24170evm-610-5v-what-is-the-exact-difference-with-bq24170evm-610-15v

器件型号:BQ24170EVM-610-5V
主题中讨论的其他器件: BQ24170EVM-610-15VBQ24170BQ24610

您好!

我有 bq24170EVM-610-5V EVM、 该 EVM 针对5V 输入电压进行了优化、并为单节4.2V 锂离子电池充电。

但我想将此 EVM 用于 12V 或15V 输入电压和2节锂离子电池。

与 bq24170EVM-610-15V 的确切区别是什么。 我在 EVM 文档中找不到。

此致

Baris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baris、

    在 EVM 上、您需要更改 OVPSET、ACSET 和 ISET 引脚的电阻分压器。

    请参阅公式数据表以更改这些值、或查看我们的计算工具 www.ti.com/.../sluc244 并使用 bq24170选项卡。

    查看这两个 EVM 的 BOM (www.ti.com/.../sluu463.pdf)、除了 OVPSET、ACSET、FB 和 ISET 之外、这些器件也有所不同:R2、R8、R9、R10、R19、 R22、R34、D3。 对于 D3、如果您要在 VSYS 引脚上使用系统、则需要在仅电池模式(睡眠模式)下为 BATDRV 驱动器供电。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    非常感谢您的快速详细响应。

    我将更改组件。 但我在电路板和原理图上找不到 R34。 但它显示在 BOM 中。

    我正在尝试为我们的锂离子电池供电产品选择充电器 IC。 我们使用12V 适配器、我们有2节2200 mAh 锂离子电池、我们更喜欢相对快速的充电。 如果您能建议您尝试另一个 TI 充电器 IC、我会很高兴。

    此致
    Baris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baris、

    您为2S 集成充电器选择了正确的 IC。 如果您希望使用比 bq24170提供的电流更大的电流进行充电、可以使用 bq24610系列、这是一款具有外部 FET 的控制器。 尽管使用2200mAh 电池、但我认为您应该可以使用 bq24170。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Steven、谢谢。

    新年快乐!
    Baris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    已对 bq24170EVM-610-15V 的组件进行了 ichanged。 套件现已开始工作。
    但工作模式似乎令人困惑。

    VIN=12V 直流、2200mAh 2节锂离子电池
    * 16:32 -Vbat=7.20V、Ibat=2.00A
    * 17:15 -Vbat=8.00V、Ibat=1.74A
    * 17:20 -Vbat=8.08V、Ibat=1.42A
    * 17:35 - Vbat = 8.20V、Ibat = 0.87A
    * 17:58 -Vbat=8.32V、Ibat=0.29A
    * 18:15 - Vbat = 8.36V、Ibat = 0.19A
    * 18:20 - Vbat = 8.31V、Ibat = 0.00A


    我将 R32的电流降低至1A 时:

    VIN=12V 直流、2200mAh 2节锂离子电池
    * 15:00 - Vbat = 7.10V、Ibat = 1.06A
    * 15:10 - Vbat=7.26V、Ibat=1.06A
    * 15:20 - Vbat = 7.40V、Ibat = 1.06A
    * 15:40 - Vbat = 7.53V、Ibat = 1.06A
    * 15:50 - Vbat = 7.60V、Ibat = 1.06A
    * 16:10 - Vbat=7.78V、Ibat=1.06A
    * 16:30 - Vbat = 8.05V、Ibat = 0.94A
    * 16:40 - Vbat = 8.14V、Ibat = 0.70A
    * 16:50 - Vbat = 8.20V、Ibat = 0.53A
    * 17:00 - Vbat = 8.25V、Ibat = 0.40A
    * 17:10 - Vbat = 8.29V、Ibat = 0.30A
    * 17:20 - Vbat = 8.31V、Ibat = 0.23A
    * 17:30 - Vbat = 8.33V、Ibat = 0.23A
    * 18:00 - Vbat = 8.37V、Ibat = 0.08A

    我希望 Icharge 保持固定为2A (或1A)、直到 Vbat=8.4V。 Vbat 固定为8.4V、并降低充电电流。
    我缺少什么吗?

    此致
    Baris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baris、

    这是电池单元或 IC SRN 引脚上的电压吗? IC 使用 SRN 检测电池电压、该引脚应调节至大约8.4V。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    此电压在 VBAT 和 GND (J2端子3和2)之间测得。 此外、VBAT 通过 R16=0r 电阻器连接到 SRN 引脚。

    此致、

    Baris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Baris、

    提供 PVCC、SW 和 SRN 的示波器波形、以查看具体情况。 可能存在一些外部噪声、妨碍器件正常调节。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件:

    SRN:

    PVCC:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Baris、

    当充电电流因电池电压调节阶段(VSRN ~ 8.4V)开始逐渐减小时、您能否提供 SRN 的屏幕截图? 在充电的哪个阶段会拍摄上述屏幕截图?

    此致、
    Steven