Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 您好!
我有一个电量监测计 BQ34Z100-G1、在与电池进行多次连接断开后 、Battery Management Studio 读取的 MAX 错误为-111。 数据表指示最大误差介于1到100之间。 为什么 MAX ERROR 的值为-111?
谢谢。