This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:maxerror 值中的错误

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651691/bq34z100-g1-error-in-the-value-of-maxerror

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我有一个电量监测计 BQ34Z100-G1、在与电池进行多次连接断开后 、Battery Management Studio 读取的 MAX 错误为-111。 数据表指示最大误差介于1到100之间。 为什么 MAX ERROR 的值为-111?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    正如您指出的、最大误差应介于1和100之间。 如果您可以在记录时复制此信息、请发布一个日志、其中显示最大错误趋势为负数、以便我们可以进行诊断。

    要解决正常的最大误差问题(例如、当 CF 位翻转时)、请运行学习周期、确保 DOD0和 DOD1均已正确设置。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Micou:

    如果上述回答帮助解决了您的问题、请单击下面的"此解决了我的问题"按钮、以提高此回复对于可能有相同问题的其他人的查找能力。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler