主题中讨论的其他器件: BQ28Z610、 BQ78Z100、 BQSTUDIO
大家好、
我正在使用 bq27750EVM-837进行学习周期。
我正在执行以下步骤:
1.起动装置并施加放电流。
2.电池放电至0%,然后我关闭电流源。
3.将电池放电5小时。
4.然后通过互换电流源的端子来施加充电电流并施加正电流。
5.设备充电,然后通过关闭电流源放松2小时。
然后再放电5个小时。
我的手册是针对 bq28z610/bq78z100的、说明了这一点
一旦监测计读取 OCV 读数、IT 状态()寄存器中的[VOK]和[RDIS]位就会清零。
否则、我们可以使用 IT_Enable 命令获取读数。
bqstudio 中是否有任何命令可确保读取该读数、因为我看不到任何 IT_Enable 命令。
黄金映像如何帮助我估算电池的寿命周期。