This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:倾斜周期

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27750EVM-837, BQ28Z610, BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661940/bq27750evm-837-leaning-cycle

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610BQ78Z100BQSTUDIO

大家好、

我正在使用 bq27750EVM-837进行学习周期。

我正在执行以下步骤:

1.起动装置并施加放电流。

2.电池放电至0%,然后我关闭电流源。

3.将电池放电5小时。

4.然后通过互换电流源的端子来施加充电电流并施加正电流。

5.设备充电,然后通过关闭电流源放松2小时。

然后再放电5个小时。

我的手册是针对 bq28z610/bq78z100的、说明了这一点

一旦监测计读取 OCV 读数、IT 状态()寄存器中的[VOK]和[RDIS]位就会清零。

否则、我们可以使用 IT_Enable 命令获取读数。

bqstudio 中是否有任何命令可确保读取该读数、因为我看不到任何 IT_Enable 命令。

 黄金映像如何帮助我估算电池的寿命周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的第二个问题是、我所做的黄金、
    每当我尝试对其进行编程时、与器件的 I2C 连接都会丢失、您必须使用原始的.srec 文件对其进行编程、然后才能开始进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    让我概述一下在学习周期中应遵循的步骤以及应查看哪些位。

    1) 1)校准仪表

    2) 2)更新数据闪存以表示您的电池。

    a. ChemID、充电电压、Qmax、终止电压等。  

    3)发送 IT_ENABLE 命令(0x0021) (称为 Gauge _EN 的按钮)。 这将打开[IT Status]中的[QEN]标志和[MANUFACTURER_EN]寄存器下的[Gauge STATUS]标志

    4)复位器件(按钮称为 RESET)。 这将设置[IT Status]寄存器中的[RDIS]标志

    5)对电池放电、直到电池达到终止电压。  

    6) 6)将设备静置、直到[IT Status]中的[RESPON]标志置1。 这将表示读取了处于开路状态的电压。 DOD0值应> 14000。 此时、[RDIS]也将被清除。  

    7) 7)按照电池规格对器件进行充电、直到充满电。  

    8)休息 器件、直到[IT Status]中的[RESPON]标志被置位。 此时、Qmax 将更新。 电量监测数据存储器选项卡下的[更新状态]将更新为05。  DOD0值应< 1000。

    9) 9)对器件放电、直至终止电压。 在放电[RX]标志将切换、指示正在进行电阻测量。  

    10) 休息器件、直到[IT Status]中的[RESPON]标志被置位。 这将表示读取了处于开路状态的电压。 DOD0值应> 14000。 此时、更新状态应为06或0E。 这表示器件已完全学习。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    请将 bqStudio 版本升级到 TI.com 上的测试版本 V80。 使用此版本再次导出您的黄金 srec。

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我执行了所有步骤、但电池 DOD0为2438
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    对于首次 Qmax 更新、您需要覆盖电池容量的90%。 首次放电后、DOD0需要> 14000、充电后< 1000。 在实际情况下、DOD_DSG - DOD_Chg 需要>  14745。 如果差值小于该差值、则不会学习初始 Qmax。  

    如果 DOD0更新为2438、这意味着电池的充电时间不够接近 ChgV、或者电池的电流没有足够小。 我建议进一步充电。  

    在正常应用中、电量监测计将学习您的充电方法、您无需强制增加此电量。 学习周期需要通过90%的电荷是为了减少初始更新中的误差、因为更新的电阻基于这个传递的电荷值。  

    如有任何疑问、请告知我

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Eric
    我尝试完全充电、但 DOD0相同
    我使用的是550mH 电池
    充电终止锥形电流- 75mA
    端点电压100mV
    放电阈值为60mA、充电阈值为55mA
    退出电流15mA
    我要做的是确定电池的剩余寿命。
    有什么关于如何继续的建议?
    感谢你的帮助
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    您使用的是哪个 ChemID、充电结束时电池电压达到了多少。 DoD 是根据已完成的电池特性确定的。 如果您的电池仅充电至4.2V、而您使用的化学 ID 为4.4V ID。 那么您的 DOD 在充电后会变得过高。  

    谢谢、

    Eric Vos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    电池电压为4057mV
    2.我在数据库中找不到 chem id,因此我使用了类似的 chem id。
    3.我不知道如何使用 GPCC 工具来确定化学 ID。
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    如果您读取命令0x06或点击 bqstudio 右侧的 ChemID 按钮、您会得到什么?  

    您要为电池充电的电压是否为4057mV?  

    谢谢、

    Eric Vos