Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2060A 大家好、我正在尝试为过时的 SST113寻找一个替代 n-JFET、并且正在努力寻找有关 JFET 所需特性或电路 REG 部分工作原理的任何信息。
我只能确定 SST113/J113是"好"器件、MMBF4393是"坏"器件、但我无法确定关键标准是什么
希望您通过提供适用于此应用的 n-JFET 列表、或者至少提供验证和调试所需的 JFET 选择标准和操作理论、为我提供帮助。
非常感谢你的帮助。
此致
Alan