请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:GPCRA0、 GPCCHEM、
我们将8节 Panasonic HHR450A 镍氢电池组与 BQ34Z100-EVM 和 bqStudio v1.3.80内部版本1搭配使用:
下面随附了 DataFlashFile 导出、寄存器屏幕(24个周期后)、 最近3个充电/放电周期的记录以及电池组的 GPC_report。
尽管使用了 C/11放电率 和5小时的放松时间、但我们似乎没有将"学习状态"从5提高到6、您能否提供任何指导来改进/纠正我们的方法?