This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:在运行学习周期的情况下、当充电至满时、FC 位不会被置位

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650372/bq34z100-fc-bit-is-not-getting-set-when-charging-to-full-while-running-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他部件: GPCCHEMBQSTUDIOEV2400

您好!

我有一个容量不同(1020mAh)的新电池、我将尝试使用 BQ34z100电量监测计生成黄金文件。 充电至满时、FC 位从不置位。

已在电池电量监测计中使用默认化学成分(Nokia BL-5C)。 用于此学习周期的校准值是使用旧电池(2150mAh)生成的。 我在这个学习周期中使用了 bq 电量监测计评估软件(我习惯将其用于我的旧电池学习周期)。  附件是此 GUI 中的最新日志。

下面介绍了我在运行学习周期时更改的一些重要设置:

锥形电流:150mA (在另一个运行中也设置了130mA)

最小锥形容量:25mAh 默认值(也尝试了2mAh 和0mAh)

FC 设置百分比:100%(同样尝试-1%)

在执行上述所有更改后、FC 位也不会设置。 因此、我在尝试一周后无法完成我的学习周期。

请帮助导致问题的原因。

谢谢

Vidyasagar

e2e.ti.com/.../Charging_5F00_Logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidyasagar、

    您不使用最新固件的原因是什么?

    您的锥形窗口和锥形电流看起来不错。

    此问题可能是由化学 ID 匹配不良导致的。 您是如何描述细胞特征的?

    由于您使用的是容量不同的新电池、请使用 gpcchem 工具为您的电池生成新的化学 ID。

    如果您在寻找更好的匹配时遇到任何问题、请告诉我。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    因为我对旧 GUI 很熟悉、现在使用了相同的 GUI。 没有其他具体原因。

    提供最新 GUI 的 ME 链接、并告知我是否需要更新电量监测计闪存中的任何内容以使用最新 GUI。

    是否确定 chemID 不匹配是不设置 FC 位的原因?

    我甚至将 BL-4C 化学成分编程到电量监测计中、并重新启动倾斜的圆柱。 但在 FC 位再次失败。

    我将于星期一向您提供进行化学 ID 分析所需的数据。

    谢谢

    Vidyasagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我上传了 gpchem 工具所需的数据、但该工具提供的报告没有提到确切的 chem ID。 已附上我的输入和工具报告供您参考。

    我刚刚充电、放松、放电和放松。 工具报告指出 、初始和最终 DOD 之间的差值小于90% dDOD_%= 65、并提到要降低放电率。 对于1000mAh 电池,我放电时的电流为120mA (大于 C/10,但<C/5). ) 我是否需要以更低的电流进行放电以实现正确的 ChemID 检测? 请注明所需的放电电流。

    报告仅提及 bq274xx 器件的 ChemID 匹配。 没有提到我要使用的 bq34z100。  

    当使用 bqstudio 进行尝试时、不会自动检测 bq34z100EVM。 我需要更新 EVM 的闪存。 如果我进行了更新、能否将此 EVM 与我的旧 GUI (bq 电量监测计 EVSW)配合使用。 提出这个问题的原因是我从未使用过 bqstudio。 如果我无法继续使用 bqstudio、至少我可以返回并使用我的旧 GUI。 请向我提供您的回复。

    为什么人们不会创建单个文档来从使用 bqstudio 开始创建黄金映像文件。 这将帮助许多 TI 客户、我们无需参考许多文档、我们可以轻松地与 bqStudio 配合使用。 是否有这样的文件?

    Longback 当我使用 bq27520电量监测计时、GUI 中有 bqEASY 选项卡、可指导学习周期的分步准备。 为什么以后版本的工具/其他电量监测计中没有此类功能。

    根据工具报告提供的大致 ChemID 匹配、我将 Chem ID 128编程到 EVM 上的电量监测计中、并使用旧 GUI 开始学习周期。

    同时、这些问题可以帮助我解决上述问题、以便我能够成功完成学习周期。

    谢谢  

    Vidyasagare2e.ti.com/.../3000.GPC_5F00_Tool_5F00_Input_2D00_report2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidyasagar、

    感谢您向我发送 GPC_REPORT。

    您是否还可以发送与该工具一起使用的数据日志? 100%误差表示学习周期不正确。 我知道您对这些电量监测计有一定的经验、但查看日志将帮助我找出根本原因。

    GPCCHEM 工具返回错误警告、指出总放电时间小于5小时。 如果是这种情况、该工具要么未正确检测到放电点、要么放电时间小于5小时(从满开始)、要么是放电周期不完整、要么是放电周期大于 C/5。 假设电池充满电并完全放电(并需要相应的8小时放电)、120mA 的放电率大约为 C/8。 遗憾的是、这都是推测、无法查看日志。

    对于 bqStudio、您遇到了哪些问题? 请确保您使用的是最新版本1.3.80。 bq34z100-G1 bqz 文件包含在最新版本的软件中。 EVM 用户指南提供了将 EVM 与 bqStudio 结合使用的演练、可在以下网站中找到: www.ti.com/.../sluu904

    您是否使用 EV3200连接到设备? 如果您的 EV2300是版本3.1C、请更新 EV2300的固件。 可在此主题中找到更新说明和文件: e2e.ti.com/.../317313

    感谢您对缺少有助于创建黄金映像的文档的反馈。 您是否正在寻找 bqStudio 的更新文档、该文档与以下文档类似? www.ti.com/.../slua544.pdf

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byyan:

    附加了提供给工具(GPC_Tool_Input_OLD)的输入数据、以供您参考。

    现在、借助 bqStudio GUI 并使用默认的电池化学特性、在电池充满电时设置了 FC 位。 但是、即使在放松了超过2个小时后、OCVTAKEN 未置位、VOK 也不会清零。 Qmax Cell 0 & Update Status 未更新。 您能不能建议可能出现的问题以及我应该如何处理。

    附加了今天的电池学习周期日志(GPC_Tool_Input)、以便在您的末尾进行检查

    请确认问题是否可能是电池问题、并建议如何确认。

    谢谢

    Vidyasagar

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_Tool_5F00_Input_5F00_old.zip

    e2e.ti.com/.../GPC_5F00_Tool_5F00_Input.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    今天、我使用默认化学成分的旧电池(2000mAh)再次运行了学习周期。 我成功完成了最后一步(放电)、没有任何问题。 明天上午放松将完成、更新状态将更新为06。

    我的目标是 将上述生成的文件作为黄金映像加载到其他器件中、并将通信转换为 HDQ 模式、以便电量监测计控制的4个 LED 可以显示电池 SOC

    在这个过程中、我有几个问题需要您的帮助

    1.在更新状态变为06后,我是否可以再运行一次充放电循环来验证燃油表的准确性? 执行此操作之前,是否需要发出任何命令来测量仪表?

    2.在将最近生成的文件导出为黄金映像之前、您能为我需要向 EVM 上的监测计发出的命令提供帮助。 此外、当将此映像加载到其他器件中时、我需要触发的命令也可帮助我。

    3.一旦电量监测计转换为 HDQ 模式,我想验证其精度。 在此模式下,我能否使用 GUI SOC%交叉验证 LED 的状态?

    4.是否可以在 HDQ 模式下重新编程?

    谢谢

    Vidyasagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidyasagar、

    要回答您的问题:
    1.在更新状态变为06后,我是否可以再运行一次充放电循环来验证燃油表的准确性? 执行此操作之前,是否需要发出任何命令来测量仪表?

    假设器件现在已完全配置、一旦设置了其启用(这是将发送到生产中的器件的第二个到最后一个命令、密封器件是最后一个命令)、监测计将在您运行充电和放电周期时开始更新。 这是观看寄存器和观察 OCV 值设置、执行更新和重置最大误差百分比的绝佳机会。

    2.在将最近生成的文件导出为黄金映像之前、您能为我需要向 EVM 上的监测计发出的命令提供帮助。 此外、当将此映像加载到其他器件中时、我需要触发的命令也可帮助我。

    为主器件编程创建黄金映像时、请跨10-30个器件进行优化并对值求平均值(假设器件之间的差异较小)。

    请确保将黄金映像上的更新状态设置为0x02并将周期计数设置为0。

    3.一旦电量监测计转换为 HDQ 模式,我想验证其精度。 在此模式下,我能否使用 GUI SOC%交叉验证 LED 的状态?

    监测计仍将在 HDQ 模式下与 EV2300/EV2400与 bqStudio 通信。 发出转换为 HDQ 模式的命令后、请重新连接 I2C 和 HDQ 之间的线路。

    4.是否可以在 HDQ 模式下重新编程?

    是的、但它比 I2C 慢得多、因此不建议这样做。

    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回答。

    我阅读了从多个文档中执行的步骤(因为没有单个此类文档可用)、同时导出黄金映像并在生产线上加载相同的映像。 请确认我在下面提到的步骤是否正常。 如有必要、请进行修改。

    1.导出黄金映像的.gg 文件。 将更新状态更改为02。 导入。 现在生成更新状态为02的黄金映像(.srec)文件。

    2.将此黄金映像(.srec)文件加载到新电路板中

    3.发送它使能(在这种情况下,什么应该是更新状态?)

    4.发送密封命令。

    5.转换为 HDQ

    谢谢

    Vidya Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vidya、

    这些步骤已经接近尾声。 您需要转换为 HDQ、将导线从 I2C 切换到 HDQ 接口、然后使用 HDQ 对器件进行密封。

    此致、
    Bryan Kahler