Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1, EV2400
主题中讨论的其他部件: GPCCHEM、 BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我有一个容量不同(1020mAh)的新电池、我将尝试使用 BQ34z100电量监测计生成黄金文件。 充电至满时、FC 位从不置位。
已在电池电量监测计中使用默认化学成分(Nokia BL-5C)。 用于此学习周期的校准值是使用旧电池(2150mAh)生成的。 我在这个学习周期中使用了 bq 电量监测计评估软件(我习惯将其用于我的旧电池学习周期)。 附件是此 GUI 中的最新日志。
下面介绍了我在运行学习周期时更改的一些重要设置:
锥形电流:150mA (在另一个运行中也设置了130mA)
最小锥形容量:25mAh 默认值(也尝试了2mAh 和0mAh)
FC 设置百分比:100%(同样尝试-1%)
在执行上述所有更改后、FC 位也不会设置。 因此、我在尝试一周后无法完成我的学习周期。
请帮助导致问题的原因。
谢谢
Vidyasagar