请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62135 我们的客户正在使用 TPS62135的模式。
他们希望使用 PFM/PWM 模式、但另一方面、他们对开关频率下降的程度有一些担忧。
您能否在 Vin=5V/12V/17V、Vo=3.3V 时共享 IO 与 FSW 的任何图形?
我期待 “X 轴= IO”版本的,就像图73一样。
よろしくお願いします。μ A
谢谢、此致、
首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa