This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:IO 与 Fsw 的关系图

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662566/tps62135-graph-for-io-vs-fsw

器件型号:TPS62135

我们的客户正在使用 TPS62135的模式。

 

他们希望使用 PFM/PWM 模式、但另一方面、他们对开关频率下降的程度有一些担忧。

 

您能否在 Vin=5V/12V/17V、Vo=3.3V 时共享 IO 与 FSW 的任何图形?

我期待 “X 轴= IO”版本的,就像图73一样。


よろしくお願いします。μ A
谢谢、此致、
首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ninagawa - San、

    我想您想要 PFM/PWM 模式下的图75 (3.3V 输出电压)吗? 图73用于1.8V 输出电压。

    是的、PFM/PWM 启用 AEE、从而降低更高输入电压的频率。 您可以通过将 MODE 引脚强制为高电平来禁用此功能、以启用 PWM 模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑

    我需要如下所示的图形。

    您能否分享类似的 TPS62135图?

     

    此致、

    Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们可以在 PFM 模式下测量频率曲线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是请求的数据。  电流较高时、频率通常约为1.6MHz。  这是否符合您的要求?

    e2e.ti.com/.../TPS62135-Switching-Frequency.xlsx